This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:同步和事件发生器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605685/tms320f28032-sync-and-event-generator

器件型号:TMS320F28032

我们尝试以一半的 PWM 频率生成 ADC SOC。 我们通过将 SOCAPRD 设置为2、将事件发生器配置为每秒触发一次事件。

在这种情况下、我们希望同步多个 Piccolos 的 SOC。 问题是 SYNCI 脉冲只将 TBCNTR 复位为 TBPHS;事件计数器不会复位。 因此、根据 SYNCI 到达的时间、两个 Piccolos 之间的 SOC 可以在一个 PWM 周期内关闭。

您对如何解决此问题有什么建议吗? 当 SYNCI 到达时、是否有方法强制事件计数器为0?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart

    我不确定如何重置 SOCAPRD 计数。 我会让其他人对此发表评论。

    以下是一些可能可行的替代方法:

    是否可以使用 TBCTR=CMPA? 如果 CMPA 与 SYNCI 脉冲偏移、您可能可以避免丢失事件。

    是否可以允许 ePWM 在每个周期触发一个转换并忽略不需要的转换?

    是否有一个未使用的 ePWM、只要速度为 ePWM 的两倍、就可以使用 PRD 进行设置、并使用1/2速率 ePWM 来生成 SOC?

    Tommy