This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:HVACIMTR 电机

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604300/tmdshvmtrpfckit-hvacimtr-motor

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我将使用感应电机驱动系统 、我想购买 HVACIMTR 电机、但今天我在 TI 网站上查看时发现它不在出售场所、是否知道我可以在哪里购买此电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们停止销售 HVACIMTR、因为制造商在未通知我们的情况下更改了规格。 controlSUITE 中的 ACI 软件针对我们最初提供的电机的参数进行了调整。 我们认为您再也找不到制造的同一电机了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请请求您的支持:

    我目前正在进行一个项目、使用传感矢量控制套件来控制三相感应电机的位置、我需要知道是否需要进行一些额外调整才能将套件与1HP (746 W)电机配合使用 220 V 和60 Hz、而不是通常随套件提供的0.25 HP 电机。 那么我想知道什么? 在哪里? 我必须配置程序或硬件、因为当我上升到超过130V 时、Code Composer 的程序会在 VARIAC 的电压增加时停止、程序会停止、但引擎会继续运行。

    我澄清了我正确连接了编码器和电机、我在软件中正确更改了编码器、但程序仍然继续停止、并显示错误:

    值为'-151'(0xffff69)。 标题为'C_ERR_FTDI_open'。 连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回错误状态或错误。  


    我还澄清了我已经修改了"settings.h"文件的几个参数、例如峰值电流和电机参数。

    感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议在您的问题上发布一个新帖子。
    但是的、您需要对新电机进行更改。 请阅读该项目的完整文档。