This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28075:如果将 dcsm.asm 文件添加到工程中、.bin 文件会异常

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605422/compiler-tms320f28075-bin-file-would-be-abnormal-if-adding-dcsm-asm-file-to-project

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、香榭丽舍

我的客户正在使用 F28075开发数字电源。 当他们尝试使用 hex2000.exe 生成.bin 文件时、他们发现如果将 dcsm.asm 添加到项目中、.bin 文件是异常的。 如果删除 dcsm.asm、.bin 文件将是正确的。 您是否愿意帮助提出原因?

谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻、

    请提供更多信息。 您如何知道这是错误的? 它有什么异常?

    SAL