This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:C2000系列 MCU 的引导功能

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604891/tms320f2812-the-boot-function-of-c2000-series-mcu

器件型号:TMS320F2812

您好:

  我曾使用 TMS320F2812的 sci-boot 函数通过 RS422对程序进行更新。 我对使用此函数可以做得更好非常感兴趣。 是否有人使用这些引导函数(sci-boot、spi-boot、al差-boot 等)实现了除程序更新之外的其他功能?

  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/lit/sprabv4

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。,我想说的是,除了软件更新之外,我们还能找到其他的软件更新。 例如、一些帮助我们调试 DSP 和电路或测试系统的用法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您具体要求什么。 您可能必须实施自己的调试软件应用程序。

    SAL