This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:OSCCLKSRCSEL 和 OSCCLKSRC2SEL 配置顺序

Guru**** 2580065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605606/tms320f28034-oscclksrcsel-and-oscclksrc2sel-configuration-order

器件型号:TMS320F28034

您好!

 

我对 TMS320F2803x 的输入时钟配置有疑问。

 

“TMS320F2803x Piccolo 系统控制和中断参考指南(SPRUGL8C)”说明了这一点

在 P41的表21中配置 OSCCLKSRCSEL 之前、应先配置 OSCCLKSRC2SEL。

如果在配置 OSCCLKSRC2SEL 之前配置了 OSCCLKSRCSEL、会出现什么问题?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴-桑

    这是设计团队为时钟源正确/可靠切换建议的过程。 您提出此问题是否有原因?