This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:对于 C2000、是否有与 ARM#39;s ARM_fir _抽取率_F32等效的函数?

Guru**** 2580515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603957/tms320f28377s-is-there-an-equivalent-function-to-arm-s-arm_fir_decimate_f32-for-the-c2000

器件型号:TMS320F28377S

我在 DSP 库中找不到一个。  我基本上在寻找 FIR 抽取器。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您的理解是正确的、我们在库中没有这方面的确切交叉参考。

    您可能可以使用 FIR 滤波器并实现抽取器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它的效率不如合并这两个运算那么高。  我想是时候让我的手变脏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运!