This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXPKIT:与外部正弦波同步

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605296/tmdssolarpexpkit-synchronizing-to-external-sine-wave

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

您好!

我对这个套件以及这个空间非常陌生、因此我很想学习。

我想使用 TMDSSOLARPEXPKIT、因为它是安全的试验-无需担心高电压。

我要做的是以某种方式启用套件中的 PLL、以便逆变器的输出频率和相位与外部提供的正弦信号同步(可能是我可以使用函数发生器驱动的信号)。  

我该怎么做? 我是否需要做一些特殊的事情? 自从 Wave 以来、我会在何处连接我的外部基准?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kemal、

    在该设计中、我们没有一个 ADC 引脚、该引脚上有一个连接器、您可以轻松连接到该连接器。

    因此、您可以将一根导线焊接到控制卡上的一个引脚上。 或者、控制卡上有一个 RC 滤波器、您可以在该滤波器上焊接一根导线来连接正弦输入。

    其余将是软件更改