This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMD280X375和 TMDSDOCK28379D 兼容性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605539/tms320f28075-tmdxdock28075-and-tmdsdock28379d-compatibility

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

您好!

我开始使用 TMD280X75进行电子可行性设计。 但该套件不再可用、并被 TMDSDOCK28379D 取代。

我想知道是否可以像这样将 TMDSDOCK28379D 套件变为"TMD2828075套件"。 它是引脚对引脚兼容吗? 能否更改电路板上的 MCU 以继续评估处理器?

如果无法实现、我能否在不更改任何软件源代码(仅命令文件)的情况下执行 TMS320F28379上为 TMS320F28075开发的软件? 例如、引脚分配多路复用器是否相同?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelien、

    F2807x、F2837xS 和 F2837xD 系列器件同时进行了共同设计、以实现完全的引脚兼容性。  为了实现可行性、您应该能够在 F2837xD 硬件和软件上进行开发(只是不要使用 F2807x 不支持的任何功能)。