This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:与外部 UART 器件和 PC 同时进行 SCI 通信。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604762/ccs-tms320f28027f-sci-communication-with-external-uart-device-and-with-pc-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 F28027 Launchpad 进行 UART 通信。 通信是正确的,通过 UART 发送任何内容。 但与此同时,我必须在 Code Composer Studio 的 watch -变量窗口(即 PC)上看到通过 UART TX 引脚接收的数据。 根据我的知识 PC 和通过 USB 电缆进行的 LaunchPad 通信使用控制器的 UART 端口,我对吗?

 我还有 TMS570ls04x launchpad,我使用该 launchpad 尝试了相同的逻辑,但由于该 launchpad 只有一个 UART,我无法看到接收到的数据,因此在论坛上,我建议从 launchpad (R8、R9)中删除一些寄存器。 并 使用计时器实现新的 UART 端口。  

现在 C2000 F28027 Launchpad 上只有一个 UART 端口。 因此,我的问题是查看接收到的数据,我 必须通过删除一些 寄存器来修改 Launchpad,然后 在软件中实现新的 UART 端口

像 TMS570?  

谢谢、此致、

Indrajit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Indrajit、

    [引用 user="Indrajit Lawande95"]根据我的知识,通过 USB 电缆进行的 PC 和 launchpad 通信使用控制器的 UART 端口,我对吗?

    是的、您答对了!

    [引用 user="Indrajit Lawande95">因此,在论坛上,我建议从 launchpad (R8、R9)中删除一些寄存 器,并使用计时器实现新的 UART 端口。  [/报价]

    因为您可以将 SCI 转换为其他兼容的 GPIO、所以不需要此类器件。

    [引用 user="Indrajit Lawande95">C2000 F28027 Launchpad 上现在只有一个 UART 端口。 因此,我的问题是查看接收到的数据,我 必须修改 Launchpad,方法是删除一些 寄存器,然后 在软件中实现新的 UART 端口[/quot]

    是的、您可以改为将 SCI 引脚从现有 GPIO28、29修改为 GPIO7、12。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝您好运、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam

    根据您的建议,我将把 GPIO 28和29修改为 GPIO 7和12。 使用 该配置 、我可以将 UART (新引脚 GPIO7和12)连接到外部器件、但在阅读 launchpad 数据表时、我发现以下内容

    在本文档中,当我将开关 S4的位置更改为低时,我可以使用 UART 连接 booster pack ,但我如何在监视窗口中看到读数,因为此配置会断开 PC 与 launchpad 的连接。  

    谢谢、此致

    Indrajit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Indrajit Lawande95">在本文档中,当我将开关 S4的位置更改为低时,我可以使用 UART 连接 Booster Pack ,但如何在监视窗口中看到读数,因为此配置会断开 PC 与 Launchpad 的连接。  [/报价]

    通过 JTAG 连接。 S1应打开。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。。。 它在工作!