This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:升压 PFC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605245/ccs-tms320f28027f-boost-pfc

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在与 TMS320F28027F 一起 开发交错升压功率因数校正电路(IPFC)。我看到了交错升压功率因数校正电路的控制套件程序。但其中的大部分程序都在汇编语言中。我想用完整的 C 语言编写我的代码。所以我尝试了系统频率 为60MHz。 要在 C 语言中完全运行代码、需要850个周期。因此(850/60=14微秒) 运行代码需要14us。但我的开关频率为130KHz (7.69us)。 我该怎么办?

我需要在同一代码中添加三相降压转换器代码。

建议我。

谢谢、此致

G.Siva Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 F28027上执行控制将会很困难。 您很可能可以通过启用编译器优化器来提高 C 性能。 为此、请更改"C2000编译器->优化"下项目选项中的"-opt_level"设置。 但是、手动编码的汇编例程会占用大约400个周期、因此即使您实现了这一点、您也将占用大约87%的 CPU 带宽。

    如果您不能影响采样率或控制、我建议改用功能更强大的器件。 F28035可能会为您提供帮助、因为某些控制负担可能会减轻到 CLA 的负载。 否则、您将需要更快的器件、例如 F28069。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Richard、
    很好的信息