This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/F28M35H52C:对 c28 WDT 进行编程

Guru**** 2972020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605005/compiler-f28m35h52c-programming-the-c28-wdt

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:TI C/C++编译器

您是否有一个有关如何对 C28 WDT 进行编程的示例?

谢谢、

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 C28上的 NMI 监视器吗? 不、我们没有这方面的示例。 您在配置它时遇到问题吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您能给我一些指导吗? 谢谢

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于功能的一般演示,您可以在 main()中放置类似这样的内容(我刚刚修改了闪烁示例以开始):

    //注册 NMI ISR
    EALLOW;
    PieVectTable.NMI =&nmisr;
    EDIS;
    
    //启用 NMI 并强制 CLOCKFAIL 标志触发 NMI。
    // NMI 似乎已经被启用、但我将再次设置该位、以防万一。
    EALLOW;
    NmiIntertRegs.NMICFG.bit.NMIEN = 1;
    NmiIntertRegs.NMIFFFRFRC.ALL = 0x0002;
    EDIS; 

    然后在 ISR 中清除该标志(或者、如果您想看到复位、则不清除该标志):

    _interrupt void nmisr ()
    {
    //清除 CLOCKFAIL 标志和 NMI 标志以停止计数器。
    //注释掉标志的清除以观察 C28的复位。
    EALLOW;
    NmiIntruptRegs.NMIFLGCLR.ALL = 0x0003;
    EDIS;
    } 

    您是否遇到过特别麻烦的事情?

    惠特尼