大家好、
使用 SPI 接口将 fram 从器件连接到 f28379d controlCARD 实验套件。
根据从器件规格、主 SPI 时钟应以1.92Mhz 工作、这是可行的吗? 请告诉我。
按照 如下方式并 使用多路复用器配置等所有其他设置配置高速模式下的 SPIb 和 BRR 45.875计算。
//
//计算 BRR:7位波特率寄存器值
// SPI CLK freq = 1.92Mhz
// LSPCLK freq = CPU freq /4 (缺省情况下)
// BRR =(LSPCLK 频率/SPI CLK 频率)- 1.
//
#if CPU_FRQ_200MHz
#define SPI_BRR ((200E6/4)/1.92E6)- 1.
#endif
谢谢