This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:XA[15:0]地址行至 FPGA 地址行映射

Guru**** 2553030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605068/tms320f28235-xa-15-0-address-line-to-fpga-address-line-mapping

器件型号:TMS320F28235

您好!

我们有 FPGA 10M04SCU169、希望通过 XINTF 16位 字接口与 TMS320F282XX 器件连接

 它是一对一的地址连接、还是它是如何实现的?

请 指南

如果它是 TMS320到 FPGA AO 位的 A0、那么它的"确定"

对于等待信号、我应该 从 TMS320F2823xXX 中选择哪个引脚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于一个16b 字、您将遵循 XINTF 参考指南 中地址信号一对一映射的图。  您将使用 XREADY 作为等待信号。