This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何设置零分频的错误标志

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603007/tms320f28377d-how-to-set-error-flag-for-divide-by-zero

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

 当我们确认 值除以零时,值显示   FFFFFFFFh 并继续处理而不进行异常处理。

我参考了下面的 e2e 线程。  

e2e.ti.com/.../83453

然后我确认了"LVF 或 LUF"检测上溢或下溢标志。

 

您能告诉我们如何在值除以零时设置异常标志吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在执行相应的 FPU 汇编指令时分别发生数值上溢或下溢、LVF 和 LUF 标志会保护算法。  这些是 FPU 状态寄存器中的标志、因此它们仅与浮点除法相关。  你在干什么?

    如果您使用 C 语言编码并执行浮点除法、编译器将调用 RTS 库函数。  对于单精度除法、将调用 FS$$DIV 函数。  该函 数将检测到除以零并返回可在单精度中表达的最大浮点值(即、除以零的单精度将返回3.38953139e+38)。

    我已经附加了该函数的代码、因为顶部附近的注释对此进行了说明。  您可以在 以下位置找到此和其他 RTS 源代码:C:\ti\ccsv7\tools\compiler\c2000_#.#.#.#\lib\src

    由于调用本身正在处理异常、因此不会设置 LVF 和 LUF 标志。  如果您想捕获此情况、可以修改源代码、以便在相应的行使用 SETFLG 指令设置这些标志。  这也适用于双精度例程。

    我已经详细解释了所有这些、因为您询问了仅存在于 FPU 上的 LVF 和 LUF 标志。  从您的描述中、您会看到一个 ACC 值0xFFFFFFFF、如果您尝试用整数除以零、则会发生此情况。  整数数学指令在 C28x 内核(而不是 FPU)上执行、因此不涉及 LVF 和 LVF 标志。

    此时、我需要在模式上明确您想要执行的操作。  您能否发送代码片段进行解释?

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../fs_5F00_div28.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    谢谢。 我将通过另一封邮件发送此代码。

    >从您的说明中,您会看到一个 ACC 值0xFFFFFFFF,如果您尝试用整数除以零,则会发生此情况。 整型数学>指令在 C28x 内核(而不是 FPU)上执行,因此不涉及 LVF 和 LVF 标志。
    -是的,我认为我们使用 C28x 内核。 因此,通常情况下,如果我们不使用 FPU,它是否能够在除以0时设置“异常/NMI”处理?

    此外、我们是否可以将 ITRAP 函数用于零整数偏差?
    因为它具有 NMI 类型和 Interrupt_illegalOperationHandler() API 函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以这样做、但必须修改 RTS 汇编例程。

    使用您发送给我的整数类型执行除法会导致调用 LL$DIV 函数。 您将在 CCS 的拆分窗口中看到该调用。 要在零分频时强制用户中断、您必须修改"LL_div28.asm"文件、以便在代码中插入一个陷阱指令。 我没有这样做、但将分母参数与零进行比较并插入条件分支应该是简单的。 然后、您插入和汇编指令来生成软件中断、例如:
    陷阱20
    将强制 User1中断。

    修改了源代码后、您将需要重新构建 RTS 库、C 编译器用户指南的第8.4节中对此进行了介绍:
    http://www.ti.com/lit/ug/spru514m/spru514m.pdf

    完成此操作后,您可以在 C 代码中编写 ISR (例如,"TrapIsr()"),并将地址加载到 PIE 矢量表,就像任何其他 ISR 一样:
    PieVectTable.User1 =&TrapIsr;

    然后、您可以在 ISR 中编写代码、以根据需要处理零分频事件。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    批准您的帮助。

    但是、我在 c2000ware 上找不到 l_div28.asm 文件。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00_00。

    您能指出这个位置吗?

    此致、

    Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

    该文件不在 C2000Ware 中。  它是 codegen 工具的一部分、您可以在我的第一篇文章中找到它:

    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\c2000_#.#.#\lib\src

    其中"#.#.#"是 您安装的 CGT 版本。  例如、在我的计算机上、完整路径名称为:

    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-C2000_16.9.3.LTS lib\src

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    感谢您的信息。 我想再做一件事。
    正如我在上面解释过的、我们找到了这样一个 API。
    DriverLib 提供 C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\driverlib\f2837xd\driverlib\interrupt.c
    interrupt_illegalOperationHandler() API 函数
    即使我们使用上述 API,我们是否必须设置编译器重新设置? 或者,此 API 不用于整数除法用例吗?

    此致、
    Kz777
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您仍需要按照 Richard 的指示插入陷阱。 interrupt_illegalOperationHandler()只是 driverlib 提供的缺省 ISR,在发生 ITRAP 时被调用。 如果要对插入的陷阱使用相同的 ISR,可以通过调用 Interrupt_register()将其地址放入 PIE 矢量表来实现。

    Interrupt_register (INT_User1、Interrupt_illegalOperationHandler);

    或者、您也可以对全新的 ISR 执行相同的操作。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney、

    您能告诉我如何在 C 代码中启用 INT_User1吗?

    main(){

      :
      :

      int64 s64_temp;
      uint32 u32_temp;

      Interrupt_register (INT_User1、Interrupt_illegalOperationHandler);

      for (;;)
      {
         s64_temp = s64_temp / u32_temp;
         if (s64_temp < 0){
             //用户应如何为 非法中断设置 INT_User1?
         }
      }

    静态空 Interrupt_illegalOperationHandler (空)

       //
       //出现了问题。  CPU 试图执行一个非法的
       //指令,生成非法指令陷阱(ITRAP)。
       //
       ESTOP0;
       for (;;)
       {
           ;
       }

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用__asm()来插入指令

    _asm (" trap #20");

    您在寻找的是这种解决方案吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了检测帖子中代码的零分频条件、您需要相应地修改"LL_div28.asm"文件并重新构建 RTS 库。

    在执行任何操作之前、请将"ll_div28.asm"文件从库源目录(请参阅上一篇文章)移动(不要复制)到硬盘上安全的地方、以便备份。

    我已将修改后的文件附加到此帖子。  如果您查看附加的文件、您将看到有关176行的一些附加说明、以便在分母为零时强制执行 User1中断。  我没有改变任何其他东西。  将此文件放在旧文件所在的库源目录中。

    找到您的库目录。  在我的计算机上、目录为:
    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-C2000_16.9.3.LTS \lib

    然后、在安全的地方从库目录中移动(不要复制)库(扩展名为.lib 的文件)、这样您就可以进行备份。  删除这些内容将强制 CCS 在编译工程时重新编译库。  

    在项目中、您需要在初始化代码中启用 User1中断...
    PieVectTable.User1 =&TrapIsr;

    ...并按照我之前所述编写 ISR ...

    中断空 TrapIsr (空)

       asm (" NOP"); //此处为断点

    然后重新构建您的 CCS 项目。  当分母为相同的零时、您应该获得 User1中断、否则它将像以前一样工作。

    它在我的设置上似乎工作正常。  可以尝试一下吗?  

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../ll_5F00_div28.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    谢谢。