This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:insta spon-motion 2轴伺服控制示例代码

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605106/tms320f28069m-insta-spin-motion-2-axis-servo-control-sample-code

器件型号:TMS320F28069M

各位专家、您好!

我们正在使用 Insta 旋转运动开发2轴伺服控制应用。

http://www.ti.com/ww/en/mcu/instaspin/support_community.shtml

上面的链接视频、例如 CNC 机器就是一个示例。 我们的应用将由具有 CW/CCW、时钟或启动功能的 PLC 控制。 就实验室13d (即自动售货机示例)而言、可通过可订购产品作为按钮来进行下一步操作。 是否有任何示例代码可通过 UART 或 GPIO 从 PLC 等主机 CPU 获取操作命令?

此致、Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikoshi、

    2轴 CNC 示例中使用的代码(通过 GPIO 触发命令)可从以下帖子中下载:  

    关于 UART 控制、TI 专家需要考虑示例代码。