This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:XDS100V2调试器连接在高电流环境中断开

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605201/tms320f28075-xds100v2-debugger-connection-getting-cut-in-high-current-environment

器件型号:TMS320F28075

您好!

我使用 Olimex 的 XDS100V2调试器来调试我的三相 PFC 整流器电路。 我正在使用22kW 系统。 有时、当我调试代码时、调试器连接被切断、我无法获得更多的调试信息(我的控制器继续工作、它不会被复位)。  

原因可能是什么?如何解决?

谢谢、

Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    [引用 user="Mathew J Manavalan"]原因可能是什么,如何解决?

    这是因为传播的噪声。 您可以使用基于铁氧体的 USB 电缆或将 USB 电缆缠绕在铁氧体磁芯上、以获得更好的结果。 您还可以尝试使用 USB 隔离器。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautam。

    另一个问题。 我的调试器是一种开放板类型。 您是否认为保持调试器处于暴露的环境中会带来风险? 因为我有一个调试器在这样的环境中运行时崩溃的例子。 这是 EMI 吗?

    Mathew