This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2573735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601904/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 TMS320F28335来执行感应电机驱动的矢量控制。 我必须执行以下转换:

VR=(2/3)* VA

Vy=[(-1/3)*VA ]-[ (1/sqrt (3))* Vb]

vb=[(-1/3)*va] +[(1/sqrt (3))* vb]

请帮我编码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 F28335的应用手册和用户指南: www.ti.com/.../technicaldocuments

    这些文档中有很多很好的信息、可以让您充分了解如何开始为 C2000 MCU 编写数学公式

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyashree、

    您是否使用任何特定套件或示例开始使用? 请告诉我们您的当前位置。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YA.TMS320F28335套件,C2000 spectrum 数字 JTAG 仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 IQMath 或 FastRTS 库来执行上述计算。
    C:\ti\controlSUITE\libs\math\IQmath\v160\doc

    C:\ti\controlSUITE\libs\math\FPUfastRTS\v100\doc

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的... 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝您好运、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了 IQmath 库。 我可以使用它 来积分和区分信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Divyasree P"]我是否可以使用它 来集成和区分信号?

    是的、您应该能够很好地解出方程式。