This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLA 的多日技术讲座示例项目

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604363/tms320f28379d-multi-day-workshop-example-project-of-cla

器件型号:TMS320F28379D

大家好、我将使用多日技术讲座和28379d Launchpad 了解 CLA。

可以编译文件"Lab9"而不会出现错误并将其加载到电路板中。 但是、根据手册的步骤、我单击"Scripts -Realtime Emulation Control -Run_Realtime_With _Reset"、它会出现以下错误:如何实时运行代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您能否告诉我 、在靠近 LaunchPad 中心的 F28379D 器件上打印的是什么(即器件型号、生产日期代码等)?

    谢谢你。

    - Ken  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28379DZWTT
    YFC-64A3L4W
    Gi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    器件型号上方是"TMX320"或"TMS320"

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我错过了这个、它是 TMS320。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我可以使用相同的 TMS LaunchPad 重现您遇到的问题。  多次尝试并使用图标而不是 (或与)脚本运行后、我可以使实验代码运行、但这并不可靠。  我使用 LaunchPad 具有的完全相同的器件(即相同的生产日期代码、批次等)运行实验套件上的代码、并且没有出现任何问题。  这让我认为 它与硬件更相关。  我们确实遇到了一些与 TMX 器件有关的 LaunchPad 问题、但 TMS 器件不存在问题。  TMX LaunchPad 已从系统中移除。  我需要更多时间来进一步调查这一点。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    请尝试删除 CCS 工作区吗?  您需要 再次设置默认目标(请参阅实验2、步骤5)。  然后尝试实验9、请告诉我发生了什么。  您是否看到相同的错误消息?

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我将在空闲时试用。 我现在忙于其他一些事情。