This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:无法连接到器件-疑难解答

Guru**** 2573735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604321/ccs-tms320f28335-unable-to-connect-to-device---troubleshooting

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

在板上对 TMS320F28335处理器进行编程时遇到问题 。 电路板工作了一段时间、然后变得断断续续。 我更换了一些组件、现在无法连接到处理器。 我收到"Error connecting to the target"和"Trouble Halting Target CPU"错误。 我可以采取的任何故障排除步骤都有助于找出问题所在。

 

 /XRS 线如 这里蓝色迹线所示、每4.3ms 跳变一次。

XCLKOUT 如这里的蓝色迹线所示。

谢谢、


Robert

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    LDO 是否稳定? 它是否有可能变热? 您是否还更改了控制器?

    [引用 user="Robert Moss16"] /XRS 行的外观如 此处的蓝色轨迹所示,每4.3ms 跳变一次。

    没有附加图。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam、

    已添加图像。

    LMZ14201EXTTZ 用于3.3V 和1.8V 稳压器。 它们被更换是因为它们是间歇性的。

    谢谢、

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    XRSn 管脚上的周期脉冲表示看门狗复位器件、因为它默认开启且未由 s/w (未运行)更新。这是正常现象。 首先、请确保您的 VDDIO 和 VDD 电平良好。 可能无法与仿真器连接、因为器件可能已编程为通过安全闪存引导。 在这种情况下、为了强制仿真器在尝试连接到 CCS 时尝试将 RESET 引脚保持在低电平。 它将抱怨器件处于复位状态、此时单击"重试"按钮、然后释放复位。 仿真器应在该点工作。

    如果您遇到一些安全问题(由于器件从安全闪存引导、仿真器无法通过)、您还可以尝试将引导引脚配置为等待重置模式-这将强制不进行引导、随后允许仿真器通过。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当我释放复位时、调试器返回到低功耗模式错误。

    我无法轻松访问 引脚以更改引导模式。 它当前被设置为所有悬空高 电平(跳转至闪存)。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    VDDIO 和 VDD 电压是否处于适当的电平?

    此致、
    Peter