This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可访问基准信号的逆变器的产品建议

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604292/product-recommendation-for-inverter-with-access-to-reference-signal

大家好、

在我的研究中、我们正在寻找一个单相逆变器演示/评估板(如果可能、正弦波输出)、此板允许我们注入我们自己的基准信号和/或与逆变器的 PWM 信号交互。  基准信号将在40-80Hz 范围内工作。

我们认为演示/评估板可能最适合我们的研究。 您会推荐什么演示/评估板?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carol、

    请查看以下套件:

    www.ti.com/.../TMDSHV1PHINVKIT

    www.ti.com/.../TIDM-SOLAR-ONEPHINV

    请查看文档以了解更多详细信息。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。

    这些是否允许将信号直接连接为基准信号? 这里的 PWM 似乎是由软件使用芯片创建的。
    是否有一个设计允许直接输入来自外部源的信号(可能通过引脚或跳线)、而无需 ADC?

    再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 BOOSTXL-BUCK 设计中、我将其制成、以便可以使用 ADC 或通过 SPI 接口引入的信号作为反馈路径。
    此外、HV_1PH_DCAC 可使用 ADC 或 SDFM。 还有一个我不太熟悉的网格连接 invlcfltr 版本。