This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:controlSUITE -查找模块文档(数据记录和其他)

Guru**** 2573735 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604817/tms320f28069m-controlsuite---looking-for-modules-documentation-datalog-and-others

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWAREDRV8312-C2-KIT

您好!

作为 TI 硬件的新手、我正在开始 F28069 MCU 的软件开发。 首先、我想指出、虽然您为软件提供了大量支持、但有时很难找到、因为所有资源似乎都很混乱。 例如、我已经购买了 MotorWare 开发套件、因此我开始按照随附 USB 记忆棒上的用户指南中的建议进行实验。 我只是偶然发现了一篇论坛帖子、其中指出 MotorWare 只是 controlSUITE 的一个附加项、应首先对此进行调查! 我对你的资源缺乏一种概括性的概述,以了解什么是什么以及从哪里开始。

任何方式。 我开始做这些实验、想了解有关数据记录模块的更多信息。 我在可用资源中找不到任何内容、只有在进行密集的 Google 搜索后、我才发现 位于 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v1.2\~docs\目录中有一个 data_log.pdf 文件。 因此、问题是:

-我应该如何在 controlSUITE 软件中找到它? 搜索"datalog"或"data_log"时未返回任何结果! 我知道该文件位于硬盘上。

-它位于 F2803x 目录中。  我是否正在使用与 f2806x MCU 相关的等效文件/文件夹?

-我是否应该了解该模块的任何其他隐藏资源?

这些问题针对这个具体例子,但请将其视为一般问题。 我在查找 PWMDAC 模块文档时遇到了同样的问题。 似乎所有信息都在那里、但我不知道如何找到它。

//更新:

调查完上述文件后、它似乎记录了一些不同的数据记录模块(缺少 Flag_EnableLogData 字段和其他字段)。 那么、在上述所有问题仍然相关的情况下、会出现另一个问题-在哪里可以找到有关 f28069实验中使用的数据记录模块的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 我不确定您要寻找的是什么、但可能就是这样。
    • C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Docs\DP_BoosterPack_UG.pdf
    • 项目您可以导入 C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F28069M
    • 我相信 F28059M 几乎与 F28069相同
    • 您可以浏览代码以查看它们如何记录数据。
    • 无痛无增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128中的项目适用于 F2806x、并与项目的 F2803x 配置共享 DLOG 文件。 代码看起来与您提到的 F2803x_v1.2版本所引用的代码相同、因此我想文档中的信息仍然适用。

    我会听取您的反馈、并将其传递给团队。

    惠特尼