This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:HRPWM

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604115/tms320f28027-hrpwm

器件型号:TMS320F28027

您好!

有关 F28027 HRPWM 的两个问题:

1) 1)向上/向下计数模式下的 CPMA 有何限制? 3~PRD-3?

2) 2)在 HRPWM 模式下是否有任何方法可实现100%占空比?

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    在高分辨率模式下、HR 在 PWM 周期内处于活动状态时会受到限制。
    以下是用户指南中的注释:
    在递增/递减计数模式中:递增计数时、CTR = 0后为3个周期、直到 CTR = PRD 前为3个周期、
    当递减计数时、CTR = PRD 后为3个周期、直到 CTR = 0前为3个周期。

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharathi、

    3~PRD-3、PRD-3~3或4~PRD-4、PRD-4~4?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    它是3个周期。  

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    我可以看到这为什么会令人困惑... 您不能在灰色阴影区域中使用 CMPA。

    希望这对您有所帮助、
    Cody