This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLARUINV:TIDM-SOLARUINV

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLARUINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604214/tidm-solaruinv-tidm-solaruinv

器件型号:TIDM-SOLARUINV

您好,

是否有人可以确认 TIDM-SOLARUINV 的以下详细信息 。

样品 PCB 制造需要进行以下确认。

内芯为70微米= 2盎司?
2)输出层为105微米= 3盎司?
3) 3)非 RoHS?
4) 4)要使用的材料是正常 TG?
5) 5) PDF 提到了阻抗、但阻抗详细信息在数据中的任何位置都不会共享、因此请分享。

此致

曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的列表中没有与#5相关的信息。 对于1 ~ 4、我们  目前只能为您提供晶圆厂图纸。 请参阅随附的 file.e2e.ti.com/.../FAB_5F007B00_TEX112_7D005F00_C2000SolarMicroInverter_5F00_rev4.0_5B00_1_5D00_.pdf