请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
您好!
我将 TMS 320F28027F 与 DEV 8305 Booster Pack 搭配使用以进行电机控制、我想实现中断驱动的电机控制解决方案。 我尝试构建项目 github.com/.../instaspin_foc-SCI-eCAP 、但它给出了链接错误:"error #10234-D:unresolved symbols remain (错误#10234-D:未解析符号仍存在)"、如下所示:
_econst_end ./proj_lab05a.obj、_econst_ram_load ./proj_lab05a.obj、_econst_start ./proj_lab05a.obj、_switch_end ./proj_lab05a.obj、_switch_ram_load ./proj_lab05a.obj、 _switch_start ./proj_lab05a.obj
有人知道如何解决这个问题吗? 我的链接器命令文件是: F28027F.cmd、我需要更改它吗?
非常感谢您的帮助!
谢谢