This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F28335:有关使用 MATLAB Simulink 对 F28335 Delfino 控制卡进行闪存编程的问题

Guru**** 2530630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601116/starterware-tms320f28335-issue-regarding-flash-programming-of-f28335-delfino-control-card-using-matlab-simulink

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Starterware

您好!

我将使用 MATLAB Simulink 工具箱以及嵌入式编码器对 Delfino F28335控制卡进行编程。 我开发了一个模型、可以接收来自 CAN (受控区域网)的消息、对其进行处理并通过 CAN 总线发回。

当我在 RAM 中进行编程(在 MATLAB 中作为控制器的选项:delfinof 2833X)时,控制器工作正常,但当我选择进行闪存编程时(在 MATLAB 中作为控制器的选项: Delfino F2833x 从闪存引导)为了在独立模式下工作、控制器挂起 CAN 总线并停止接收和发送消息、 从而在 CAN 流量视图管理器上将 CAN 总线状态显示为总线繁忙(我正在使用 P-CAN 视图)。

请就这一问题向我提供指导。

此致、

Vishal Savant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、

    我已将您的问题转交给 MATLAB 联系人。 希望我能让他回答你的问题。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manoj 先生:

    感谢您转发查询。 我正在等待答复。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我已经尝试过 CAN (闪存模式)、但使用了 F28379D 控制器。 请查看此视频:

    www.youtube.com/watch

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal & Manoj、

    我们 MathWorks 正在研究这个问题-请耐心等待、因为我们有人在度假。 我知道我们已经做了一些初步测试,并计划做一些额外的测试。

    谢谢、
    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal 和 Manoj、

    我们已确认、我们能够独立成功使用 CAN Rx 和 Tx–并在 F28335上从闪存模式引导。

    如果仍有问题、请联系 MathWorks 技术支持。 他们可以记录问题并将您的模型转发给其他审核。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢先生解决了这个问题