This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:板载 ADCINB0的位置

Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604699/launchxl-f28379d-where-is-the-location-of-adcinb0-on-board

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在 C2000Ware 中查找 ADC 示例。 我想知道 ADCINB0和 ADCINB1的板载位置在哪里。 我在用户指南中找到了引脚图、我知道 ADCINA0是引脚30、ADCIN1A 是板上的引脚70、但我仍然不知道它在板上的引脚是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、我仍然不知道哪个引脚是 ADCINB0和 ADCINB1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     从我可以看到的结果中、这两个信号从器件中发出、但不会移动到任何位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    大多数 ADC 输入引脚都来自这些跳线。  您可以看到、这不包括 B0和 B1。  

    电路板上具有 ADC 输入的唯一另一个位置是此处的全差分缓冲输入(也不包括 B0和 B1):

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢