主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
早上好
我需要为生产部门提供一个工具、以便对基于28335的电路板进行编程
实际上、它们有 Windows XP 台式计算机、并使用 uniflash 和 xds100v2探测器
我正在尝试使用 xds110调试探针(由于其情况更"可用")、但我无法使其正常工作。 使用 uniflash 3.4.1时、始终会出现"-1135"错误。 当我更新到4.1版本时、该程序只是"冻结"、我只能关闭 uniflash 程序
有人可以帮帮我吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好
我需要为生产部门提供一个工具、以便对基于28335的电路板进行编程
实际上、它们有 Windows XP 台式计算机、并使用 uniflash 和 xds100v2探测器
我正在尝试使用 xds110调试探针(由于其情况更"可用")、但我无法使其正常工作。 使用 uniflash 3.4.1时、始终会出现"-1135"错误。 当我更新到4.1版本时、该程序只是"冻结"、我只能关闭 uniflash 程序
有人可以帮帮我吗?
此致
你(们)好,Vamsi
感谢你的帮助
我有2种不同的开发环境:
首先是我的 PC。 它使用 Windows 7系统、其中我安装了 CCS6、Uniflash 3.4.1和 Uniflash 4.1.2
使用 CCS6"测试连接"、我获得以下结果
[开始] 执行以下命令: %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性 [结果]--- [打印电路板配置路径名]--------------- C:\Users\w.mei\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ TI \1\0\BrdDat\testBoard.dat ---- [打印重置命令软件日志文件]----------------- 此实用程序已选择100或510类产品。 此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。 图书馆的建造日期为"2016年7月27日"。 库构建时间为'18:31:37'。 库软件包版本为'6.0.407.3'。 库组件版本为'35.0.0'。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为'5'(0x00000005)。 控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。 此实用程序已成功重置控制器。 ---- [打印重置命令硬件日志文件]----------------- 扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。 控制器是具有 USB 接口的 XDS110。 从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。 该软件配置为 XDS110功能。 控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。 控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。 控制器无法控制输出引脚上的时序。 控制器无法控制输入引脚上的时序。 扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。 ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]----- 此测试将使用64个32位字的块。 该测试将仅应用一次。 使用0xFFFFFFFF 进行测试。 扫描测试:1、跳过:0、失败:0 使用0x00000000进行测试。 扫描测试:2、跳过:0、失败:0 使用0xFE03E0E2执行测试。 扫描测试:3、跳过:0、失败:0 使用0x01FC1F1D 进行测试。 扫描测试:4、跳过:0、失败:0 使用0x5533CCAA 进行测试。 扫描测试:5、跳过:0、失败:0 使用0xAACC3355进行测试。 扫描测试:6、跳过:0、失败:0 所有值均已正确扫描。 JTAG IR 完整性扫描测试成功。 ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]----- 此测试将使用64个32位字的块。 该测试将仅应用一次。 使用0xFFFFFFFF 进行测试。 扫描测试:1、跳过:0、失败:0 使用0x00000000进行测试。 扫描测试:2、跳过:0、失败:0 使用0xFE03E0E2执行测试。 扫描测试:3、跳过:0、失败:0 使用0x01FC1F1D 进行测试。 扫描测试:4、跳过:0、失败:0 使用0x5533CCAA 进行测试。 扫描测试:5、跳过:0、失败:0 使用0xAACC3355进行测试。 扫描测试:6、跳过:0、失败:0 所有值均已正确扫描。 JTAG DR 完整性扫描测试成功。 [结束]
使用 uniflash 3.4.1、我会得到
[09:47:20]开始启动会话操作。 [09:47:23]操作启动会话返回。 [09:47:23]已从以下位置加载目标配置:C:\Users\w.mei\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\2\0\/temptargetconfiguration.ccxml [09:47:23] Settings erased。 [09:47:47]对内核0上的闪存扇区进行擦除<德州仪器 XDS110 USB 调试探针/C28xx >... [09:47:47]开始擦除闪存操作。 [09:47:47]错误>> C28xx:连接到目标时出错:(错误-1040 @ 0x0)调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包6.0.83.1) [09:48:03]错误>> C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.83.1) [09:48:18]返回操作擦除闪存。
在使用 uniflash 4.1.2时、我会获取
[19/6/2017 09:52:34][警告] C28xx:警告:调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包6.0.576.0) [19/6/2017 09:52:49][成功] C28xx:警告:固件更新成功完成。 (仿真包6.0.576.0) [19/6/2017 09:54:23][SUCCESS]程序加载成功完成。
总结 CCS、一切正常、uniflash 3.4.1无法正常工作、uniflash 4.1.2正常工作
我的目标是在 PC 使用 Windows XP 的测试实验室中使用 xds110。 我不能使用 CCS (也许我不能使用 ccs6或更高版本)、两个 unflash 版本都无法正常工作
在 sds110文档和 uniflash 中、没有有关 Windows XP 的信息。 他们只是说他们使用的是"窗口"。 您知道什么吗?
此致
Walter
沃尔特
如 UniFlash V4发行说明(processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v4.1.2_Release_Notes)中所述、UniFlash V4仅在 Windows 7/8/10上受支持、而在 XP 上不受支持。
关于 UniFlash V3 CLI 错误消息:看起来 UniFlash V3 CLI 无法正确处理 XDS110固件更新对话框。 要解决此问题、是否可以启动 UniFlash V3 GUI 并尝试连接到器件? 这将为您显示固件更新对话框。 更新后、使用 CLI 时固件应正确。
谢谢、此致、
Vamsi
您好、Vamsi、
感谢您提供 v4信息、我丢失了它
应该会有误解、因为我只使用 GUI 界面
固件更新工作正常、实际上它会按顺序尝试以下阶段
固件更新后、我断开了探头并重新连接。 尝试使用新的闪存擦除时、我会得到相同的错误
[09:22:16]对内核0上的闪存扇区进行擦除<德州仪器 XDS110 USB 调试探针/C28xx >... [09:22:16]开始擦除闪存操作。 [09:22:16]错误>> C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.83.1) [09:22:31]返回了操作擦除闪存。
(这些信息应用位于"Debug Console"窗口中)
在您看来、"确认调试探针配置和连接"是什么意思? 除了从目标和 USB 断开调试探针之外、我如何重置调试探针?
谢谢、此致
编辑
我尝试更新 XDS 固件、并使用了在 ccsv6目录中找到的固件
最后、我获得了2.3.0.2版固件(在终端中为 xdsdfu -e)、但 Uniflash GUI 请求进行固件更新、将版本更新为2.2.5.1 (旧版本)
为什么 Uniflash 需要特定的固件版本而无法更新它?
重新编辑
可能只是 Uniflash 更新问题。 我在 Windows 7上检查了它(它可以正常工作),我正在尝试对 XP 执行同样的操作。 明天"再见"