This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:在闪存中烧录代码

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603062/ccs-tms320f28377d-burning-code-in-flash

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在其中一个电路板中使用 TMS320f28377D 控制器。 我在闪存中烧录代码时遇到问题。 它执行擦除过程和加载过程、代码运行正常、但当我关闭电源并打开电源时、代码消失。 我使用控制套件的现有 LED 闪烁代码进行了检查。 已将配置更改为 CPU1_FLASH。  请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shahina、

    [引用 user="shahina Khatoon"]已将配置更改为 CPU1_FLASH[/quot]

    你是如何做到的? 此外、您能否提到引导引脚的状态?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    在属性中将配置更改为 CPU1_FLASH (管理配置->CPU1_FLASH->设置为活动)。 什么是引导引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    我在调试模式下检查了引导引脚的状态。 GPIO72为1、GPIO84为0。 因此、根据表、它将进入等待引导模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahina

    如果您使用等待模式、引导代码将不会跳转至闪存、而是在循环中等待。  

    按照 Gautam 建议尝试 Get 模式、它应该可以正常工作。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="shahina Khatoon)]我在调试模式下检查了引导引脚的状态。 GPIO72为1、GPIO84为0。 因此、根据表、它将进入等待引导模式。[/quot]

    完全正确! 这就是原因:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的帮助。 我的问题已解决。

    此致、
    Shahina。