This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:RAM 中的一个位不可用

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604112/tms320f28067-one-bit-in-ram-is-not-available

器件型号:TMS320F28067

您好!

客户将 F28067用于其应用。 RAM 0x1214C (L8)中有一个不可写的位。 该位是数字8。

例如、代码尝试将0x1111写入 RAM。 写入后、在"存储器浏览器"和变量(* 0x1214C)中读取了值0x1011。

问题可能出在哪里?

谢谢。 BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    这听起来可能是内存故障。  如果所有其它内存位置都正常工作、我建议将其视为有缺陷的设备。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    这看起来像是设备中的缺陷。 即使在较慢的帧速率下也会失败吗? 此外、它是否在早期工作、现在无法工作或从未工作?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    这是零时间故障吗? 或者、器件是否在一段时间内正常工作、然后开始出现此问题? 此外、您是否注意到了任何温度灵敏度? 这意味着仅在特定温度范围(可能是高温或低温)出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh、
    出厂编程后、客户在实验室中进行了系统测试。 报告了该错误。
    在此期间没有高温/低温。
    这不是从现场返回的故障。
    BR、Jordan