This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从 F28335到 ff28379的应用迁移

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602693/tms320f28379d-application-migration-from-f28335-to-ff28379

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

如果要将应用从 F28335迁移到 f28379d、是否有任何参考或应用手册文档、请与我分享。

谢谢

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    您可以查看此主题: e2e.ti.com/.../418845

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gautam

    我需要另一个帮助、找不到 F28335 CAN 外设数据表、请您发表一下。
    是否有 F28335 TRM 会介绍所有外设、即 f28379d 的 TRM 方式? 如果可用、请与我分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取了 eCAN 参考指南的链接...

    www.ti.com/.../sprueu1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、

    根据我所知、此链接具有到除 f2837x 系列之外的其他外设的链接。
    mil.ufl.edu/.../spru566i.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok、

    请下载最新的 SPRU566 C2000外设参考指南。 http://www.ti.com/lit/SPRU566。所有 F2837x 系列器件都对此进行了更新。

    您似乎可以处理迁移问题。 需要注意的一点(当您打开最新的 SPRU566时会看到)是 F2837x 上的 CAN 不同、并且与 F28335上的 eCAN 不兼容代码。

    谢谢、
    标记