This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:片上晶体振荡器的 X1和 X2引脚的输入电容是多少?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602214/tms320f28062-what-s-the-input-capacitance-of-x1-and-x2-pins-for-on-chip-crystal-oscillator

器件型号:TMS320F28062

您好、香榭丽舍

我想知道 X1和 X2引脚本身的输入电容 、片上晶体振荡器的负载电容除外。 晶体供应商需要使用该值来调节振荡电路。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    数据表指定了2pF 的输入电容值。