请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D
为了符合 SMBus 规范、客户需要了解 www.smbus.org/specs/smbus20.pdf 的"图3-1:SMBus 时序测量"中提到的 TSU:DAT 、此处提到最小值为250ns。
在 F28035数据表的哪里可以找到相关的"数据设置时间"值?
这个时序要求是由 I2C 硬件处理还是由软件来管理?
此致、Bernd