This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:与 PSIM DSP 示波器通信时出现问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604235/launchxl-f28069m-problem-in-communication-with-psim-dsp-scope

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

大家好、
我正在尝试监控 PSIM 软件 DSP 示波器中的 Launchpad 变量。 PSIM 使用 SCI 通信(SCIA GPIO28、29和 SCIB GPIO15、58)从 Launchpad 传输数据。
根据 PSIM 演示、Launchpad 已连接至计算机串行通信板应出现在软件的下拉菜单中、但只有一个可用的默认 COM 端口。 我在 Windows 设备管理器中签入、当我将 Launchpad 连接到计算机时、没有新的 COM 端口。 我在可用的 COM 端口上检查了两个 SCI 端口、连接失败。
我想知道、
1. LaunchPad 通过 Windows 标准 COM 端口进行通信? (当我连接 launchpad 时会添加一个 TI 调试端口)
2.此 COM 端口的数量是多少?如何在 Windows 软件(PSIM)中访问它?
谢谢、