This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-HC-C2-KIT:寻求有关 TI 3种工具的帮助

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603612/ccs-drv8301-hc-c2-kit-seeking-help-regarding-3-tools-from-ti

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、亲爱的。  

我正在寻求有关从 e-bay 购买的3种工具的帮助。 我的问题是我没有得到任何 CD 或 USB 记忆棒。 我知道有很多帮助文件可以开始使用。 我以前没有使用 ti 工具。 我正在使用微芯片工具。 请帮助我开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要下载 controlSUITE 和 Motorware、这些是用于 C2000的 SDK、其中还包含一些示例和有关您在那里拥有的电路板的信息。 由于这些套件展示了不同终端应用的不同用途、您需要花时间熟悉每个套件的配套资料。 看起来您有电机和 PFC 套件、我不确定您的终端应用是什么、因此很难仅建议1个资源。

    以下是您拥有的套件的 TI store 链接:
    www.ti.com/.../drv8301-hc-c2-kit
    第二个套件看起来是此套件的旧版本: www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT -我认为我们不销售"多轴 DMC EVM"、因此获取此套件的支持可能很困难
    www.ti.com/.../ucc28070evm

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    "第二个套件看起来像此套件的旧版本: www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT -我们不销售"多轴 DMC EVM"、我认为、获取此套件的支持可能很困难"

    我在这里找到了相同或 相似的套件  

    https://store.ti.com/TMDS2MTRPFCKIT-Dual-Motor-Control-and-PFC-Developers-Kit-P1657.aspx

    我在 CCS 版本方面遇到问题、该版本包含在为 ccsv4或 ccsv5提供的套件和用户指南中。 我已在我的桌面上安装了 ccsv7。 这就是我问 CD 或 USB 记忆棒内容的原因。 这将帮助我正确地前进。 我可以在其中找到要下载的内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masud、

    Sean 为您提供了有关第一张图片套件(DRV8301-HC-C2-KIT)的可靠建议。

    ===

    第二个实际上是 TMDS2MTRPFCKIT。  这一个已不再是活跃销售、但最近有一个论坛主题、应该能够帮助您:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/p/602990/2218531#2218531

    ===

    对于最终套件、它是 TMDSHVPFCKIT:
    http://www.ti.com/tool/TMDSHVPFCKIT?keyMatch=tmdshvpfckit&tisearch=Search-EN-Everything

    此电路板的文档和软件可在此处找到:
    \controlSUITE\development_kits\HVPFC2Phil

    ===

    controlSUITE 或 motorWARE 将比该套件最初附带的任何 CD 映像都更加最新。  请使用 controlSUITE/motorWARE。  其中一些文档可能希望用户使用较旧版本的 CCS、但 CCS4与 CCS7之间的步骤相对相似(与初级人员应能够成功了解流程的步骤相当相似)。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett。

    非常感谢、我将根据您的建议尽快尝试。