This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:相序改变时的电机停止

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604065/ccs-tmdshvmtrinspin-motor-stop-with-phase-sequence-changing

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们正在开发基于 HVkit 的逆变器。 我们使用的 motorware lab5a 可提供外部旋转变压器角度反馈。 系统在两个方向上都工作正常。  

一旦我们更改相序电机、它将无法工作。 我们发现电机仅在一个相位序列中旋转良好。 据我所知、当相序发生变化时、应改变电机方向。

这是预期结果吗? 或者、这种故障的可能原因应该是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只使用无传感器 InstaSPIN-FOC 更改电机线路的连接、则无需执行任何操作、但如果您使用外部位置传感器进行角度反馈、则必须更改角度符号、否则速度计算不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yanmin、

    明白了。
    还有几个问题需要进一步澄清、
    那么、工作条件是否有三个相位序列、还是只有一个相位序列?
    我们如何找到一种方法来识别固件中的相序。 如果我们确定这是错误序列的位置、我们可以更改角度的符号。
    变化的角度符号是否意味着(1.0 -电角)?