This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604134/tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的   

在 TMS320F28377DPTP 中、119引脚 VREGENZ 根据芯片数据表、引脚需要上拉至3.3V、在使用期间、引脚上拉至3.3V、电路板无法连接 JTAG。
如果不拉引脚、电路板内核电压从1.2V 变为1.3V、我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Honle、

    VREGENZ 引脚是内部1.2V VREG 禁用引脚。 F28377上不支持内部 VREG、因此 VREGENZ 应连接至高电平以禁用它。 VDD 1.2需要由外部供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank

    谢谢,但数据表写入“将 VREGENZ 连接到 Vdio”?Vdio 为3.3V,我如何理解?

    霍尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、将 VREGENZ 绑定到 VDDIO 将禁用内部1.2VREG、因此您可以从外部为其供电。