This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:在看门狗计时器编程期间锁定器件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603183/ccs-tms320f2812-device-locked-during-watchdog-timer-programming

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

在一周前、我们得到了该命令  

C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。

稍后、我们更改了控制器、然后它开始 工作。

加载看门狗程序后、我们同样面临同样的问题。 "器件已锁定"。

请回复。

此致、

Kruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kruthi、

    您能否检查代码中是否对 CSM 密码进行了编程?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要加载到器件上的.out 似乎正在对 CSM 密码或某些 CSM 存储器进行编程。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我们已选中、但默认 CSM 密码已存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    No.it未对任何 CSM 密码进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试引导至等待引导模式、然后尝试连接至设备?
    SAL