This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:将占空比设置为1.00且无负载

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603971/drv8301-hc-c2-kit-setting-the-duty-cycle-to-1-00-with-no-load

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

您好!  

我尝试在无负载的100%或1.00占空比下在 DRV8301-HC-C2-KIT 上运行 InstaSpin-BLDC GUI。 我可以让电机运行、我已经尝试了三种不同的电机、以便轻松地使用软件运行。 我可以将每个值设为0.92、但电机会停止、故障状态变为红色。 但是、如果我提供负载、我能够达到1.00占空比。 我是否可以进行任何设置或更改以在无负载的情况下实现该目的?  

谢谢、  

Robert Bowers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于控制模式为"占空比"、电机在没有速度闭环的情况下以电压控制运行、因此电机在没有任何负载的情况下的速度将比电机最大速度高很多、因此很难获得正确的 BEMF 过零点进行换向。 如果您想在没有任何负载的情况下以100%占空比运行电机、则可以降低输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试将输入电压降至8V 左右和40V 左右、但不管怎样、情况都是一样的。 在没有负载的情况下、我可以获得的最大占空比仍然仅为0.92。