This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:通过 CAN 的引导加载程序

Guru**** 2530200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602399/tms320f280049m-bootloader-via-can

器件型号:TMS320F280049M

您好!

是否可以通过 CAN 使用引导加载程序? 我是说如何对引导加载程序进行编程? 它是可以从外部访问还是已经由 TI 编程、然后不可编程?

非常感谢、

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传真、

    是的、我们确实有 CAN 引导加载程序、这在器件引导 ROM 中已经可用。 更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sprui33.pdf 中的第3.6.7.6节 CAN 引导模式。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以关闭此 TT 吗?

    -Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Manoj、这对我们有所帮助。