This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M:

Guru**** 2530820 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601581/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

2017年3月、我为我的课程购买了 LaunchXL-F28069M 套件。 稍后的实验任务涉及测量温度。 我注意到、即使在室温下、该套件也会输出0-2C。 但是、当我加热或冷却装置时、温度相对升高和降低。 否则、电路板对我来说似乎是正常的。 这可能是坏硬件还是存在设置问题?

谢谢、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi、

    板载温度传感器测量 MCU 的结温。 有一个偏移被定义为0 C LSB 交叉、我假设您没有考虑该偏移、请查看以下手册的第522页:

      

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个来自教授的示例代码、对其他套件适用。 问题仅在于我的套件。

    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi、

    如果我有误解、请更正我:您的电路板在室温下具有一致的偏移? 您的代码与其他套件上运行的代码是否不同? 您能否加载并运行已加载到另一个文件的.out 文件?

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使是来自传感器的原始数据也表示所示温度不正确。 但是、我将尝试加载一个已知良好的.out 文件。

    谢谢、
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi、

    对此进行了任何更新?

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Mark。 事实证明、这是一个偏移问题。 原始代码用于 TMX 芯片、而我有的电路板上有 TMS 芯片。 替换斜率和偏移公式后、结果得到改善。 它仍然不完美(室温下为35°C)。 我可能需要检查校准并重新检查偏移/斜率公式。 但我现在看到电路板处于良好状态。

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 很高兴听到您有一条前进的道路。 我将关闭此帖子。 如果您将来还有其他问题、请随时创建新主题。

    快乐编码!
    标记