This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:Launchpad IC 加热问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603420/ccs-tms320f28069m-launchpad-ic-heating-problem

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我有 Tms320F28069M launchpad (我们第一次连接到 PC 的新 Launchpad )。 我已经编写了简单的代码来读取 ADC 输入 。  但 我不小心将 Vcc 和 GND 连接到 launchpad 上。 现在 launchpad 和 代码 正在运行,但 IC 在几秒钟内就会变得非常热。  2-3分钟后,它会自动从 PC 断开连接。

LaunchPad IC 可能会发生什么情况?

是否有办法解决这个问题?  

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Indrajit、

    您必须更换该部件。 现在、它经历了温度或过流关断。 MCU 似乎已部分损坏。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Indrajit、

    我同意 Gautam 的说法。 这里有几个选项:
    1.从电路板上卸下 MCU。 使用万用表检查电路板是否短路。 如果有、请根据需要更换部件。 我还建议更换 MCU、因为它似乎也已损坏。
    2.更换 LaunchPad。 如果您没有用于更换组件的工具或资源、则需要更换电路板本身。

    此致、
    标记