请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好 Gurus、
我对向控制器读取文本文件有疑问。
我想将文本文件加载到闪存中。 例如:
文本文件可以读取一个百分比、例如:50%。 在 flashThis.txt 的文件名下、控制器将打开该文件并读取50%、然后转换为十六进制、并将其加载到其中一个扇区中。 使用 JUS 一个简单的 USB 记忆棒将导致程序自行移动到文件的问题、我想避免这种情况。
我不确定我是否能够通过某项条款做到这一点。 我知道我可以使用 Tera Term 来处理文件、以便确切地知道我正在上传的内容。 我解决这个问题的最佳方法是什么?
此致、
Rajan Joshi