请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
您好、社区成员:
我计划将 eZdsp F28335用于"MMI"应用(基本上是具有许多开关的逆变器)。
我想知道、是否可以使用 SCI 将三个 eZdsp F28335电路板组合在一起?
示例、
1) ezdsp1处理"相位1"信号。 (ADC、ePWM1-6)
2) ezdsp2处理"相位2"信号。 (ADC、ePWM1-6)
3) ezdsp3处理"第3相"信号。 (ADC、ePWM1-6)
我"假设"这是可能的、因为用于 SCI 的引脚很少、例如 GPIO 29、28、14、23、18、 15、9、19……然后我不确定。 需要专家提供一些意见。
是否有这种应用的示例?
非常感谢