This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:没有适用于 quot;0x3fe493"f28377D 的源

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602039/ccs-tms320f28377d-no-source-available-for-0x3fe493-f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 CCSv7在 TMS320F28377D 微控制器上运行 LED 闪烁代码(也在 CCSv6.2上尝试过)。 我能够生成包含10条警告的代码、然后程序正在调试中没有任何错误。 接下来、当我按下"继续"按钮时、我会看到错误"0x3fe493" f28377D"没有可用的源。 我在此处的支持论坛上查找了此问题、但未找到解决方案。 请帮帮我。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗汉

    您的 PC 正在 BootROM 中提供的 ITRAP ISR 中自行查找。 当 PC 执行非法操作码时会发生这种情况。 我建议您单步执行代码以找出根本原因。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗汉

    您是否能够解决此问题? 是否可以关闭此 TT?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    作为一名初学者、我没有完全遵循您建议的解决方法。 尽管我尝试使用不同的方法来获取 TI 提供的 C2000ware 中提供的示例。 现在、程序运行顺畅。 我假设这可能是一个链接器文件问题。

    感谢您的帮助、确保您可以继续完成关闭操作。