Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 SYSBIOS、 controlSUITE
大家好、
请告诉我以下项目源代码适用于 BootROM 代码、对吧?
TI\C2000\C2000Ware_1_00_01_00\libraries\boot_rom\f2837xd\RevB\ROM_Sources\CCS_files\cpu01
想要使用 CCS 和 TI XDS 调试器通过实验套件设置将其刷写到 controlCARD 上、这是可行的吗?
链接失败、能否有链接器文件?
(二
"C:/ti/c2000/C2000Ware_1_00_01_00/libraries/boot_rom/f2837xd/revB/rom_sources/F2837x_bootROM/cpu01-bootROM/source/sysbios/sysbios_funcs.cmd "
/../master/DIAG/user_msg_api.c:217:内部致命错误#99926:
(ofile_error_handler ():
C:/ti/c2000/C2000Ware_1_00_01_00/libraries/boot_rom/f2837xd/revB/rom_sources
/F2837x_bootROM/cpu01-bootROM/source/sysBIOS/rom.obj:损坏的目标文件:
此应用程序已请求运行时以异常方式终止它。
有关详细信息、请联系应用程序的支持团队。
字符串表大小1634494047无效)
内部错误:C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-C2000_16.9.1.LTS \bin\lnk2000.exe 内部不一致并中止
这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI 客户
支持人员可能会建议解决方法来避免这种情况。
升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
(二
谢谢