This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:使用 F280049M 进行数学分析

Guru**** 2532800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603482/tms320f280049m-mathematical-analysis-with-f280049m

器件型号:TMS320F280049M

您好!

我们是否支持 F280049M "车辆相关"功能(可能使用 TMU 或 VCU) 、例如:

提前感谢、

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您列出的前两项、但对于再生制动、这是一个硬件设计决策、可由我们的设备的最终用户实施。 例如、InstaSPIN 可以支持所有4个电机运行象限、但我们不提供任何再生中断设计指南。 我们的器件可以"支持"此用例、但目前我们不提供实施再生制动的帮助。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    感谢您提出问题。 遗憾的是、目前没有任何支持 quaternions 或云台锁管理的 C2000库。

    很抱歉我没有更好的消息。

    此致、

    Richard