This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:使用 SPRABT3计算 Kp 和 Amp;Ki 值应用手册、适用于单相并网逆变器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600195/tms320f28035-kp-ki-values-calculation-using-sprabt3-application-note-for-single-phase-grid-connected-inverter

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:controlSUITETIDM-HV-1PH-DCAC

支持路径:/参考设计/针对参考设计特定技术问题的技术支持帮助/

你(们)好  

如 SPRABT3 (使用 C2000Tm的软件锁相环设计)的参考设计所示,我需要有关计算 KP 和 KI 参数的帮助

用于单相并网逆变器的微控制器)。

如第4页所示、我无法计算参数 KP=166.62 & KI=27755.55、同时根据给定的稳定时间数据计算自然频率为30ms、 误差带为5%、阻尼比为0.7我的自然频率值为158.676、而应用手册显示自然频率为119.014。

我将感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个 spll coeff 计算 Excel 表格、我们用来计算这些表格、请看一下  

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2\spll_coeff_compute.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的做法是自然频率应为158.6859、我将针对这方面的文献记录一个错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您的友好和快速响应、我浏览了 spll_coeff_compute.xlsx 工作表、发现根据该表计算得出的结果与我计算得出的结果相同。  

    根据应用手册、我还有一个疑问:WN=119、KP=166.6、ki=27755.55 & B0=166.877556、B1=-166.322444、而从 spll_coeff_compute.xlsx 工作表中、wn=158.6859、KP=222.1603、KI=25181.22 & B0=223.4194、B1=20.901 - > 这些更改的 Kp 和 Ki 值是否对并网逆变器的输出电流波形有任何影响。  

    我在电网侧使用 LCL 滤波器、我的值为 Li=2mH、C=2.20uF 和 Lg=550uH、但我从逆变器获得的输出电网电流具有很大的噪声。 我附加了相同的内容供您参考。 我的电流 THD 小于10%

    请提供使波形平滑的任何方法。

    谢谢、此致、

    Alok Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定解决 PLL 会对您有所帮助、

    您需要更多地关注电流环路调优。

    我们在提供了一些具有良好 THD 的良好示例

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC 文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您的善意回应、我还需要您的帮助、我参考您的论文《使用嵌入 式 FRA 的在线 LCL 滤波器补偿》、其中我找到了 GC (Z)的方程7中显示的表达式。 您是如何计算的:

    提前感谢您的善意指导

    此致、

    阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我们在该文件中概述的内容:


    调整值的算法概述如下:
    1.在 CAD 环境中放置一个积分器、一个复极对、一个复零点对和一个实零点、用于 LCL 滤波器的补偿设计。
    2.将复极对移至靠近谐振点但在谐振频率之前的位置。
    3.调整复极点的阻尼因子,使峰值显著减小。
    4、现在将复零点对放在陷波的右侧。
    5.调整零点位置以获得适当的相位裕度和增益裕度。
    6.如果不满足所需裕度、调整 LG 和 CF 值、使闭环性能朝着所需的控制目标移动。
    7.谐振位置将略有变化,因此再次从1开始并调整补偿。
    图2显示了工厂的波特图。 图3显示了闭环系统的开环图、其中使用上述过程设计的补偿突出显示。 LCL 滤波器的最终值为 Cf=0.22uF、Lg =1mH。 3p3z 格式的基于复极点和零点对的补偿器(GC)如下所示(7)
    (7)


    老实说、如果我在2017年做到了这一点、我会关注我在 www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC 文档中所做的工作