This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:使用两个霍尔传感器进行过调制

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603070/tms320f28062f-over-modulation-with-two-hall-sensors

器件型号:TMS320F28062F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

你好、冠军、

我的客户使用两个霍尔电流传感器对两相电机电流进行采样。

但客户希望使用过调制,WAN 检查 USER_MAX_VS_MAG_PU 的最大值。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔电流传感器 可对电机相位的连续电流进行采样、无需使用 MotorWare 中的 OVM 电流采样功能。 无法将 USER_MAX_VS_MAG_PU 设置为最大值或其他较小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、
    很抱歉、我无法理解为什么霍尔电流传感器无法使用过调制、甚至使用三个霍尔传感器? 在我看来、C2000采样霍尔电流仍处于 PWM 计数= 0、与分流采样相似、并且也会受到高调制中 MOS 噪声的影响。
    您能提供更多的说明吗?
    Eric