This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:在 f28069M 上生成 SPWM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603497/ccs-tms320f28069m-spwm-generation-on-f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我们正在创建一个程序来运行 PMSM 电机,使用正弦 PWM 方法来生成 PWM。我正在使用有传感器的 FOC。通过逆向 Clarke 变换,我们生成了三个(VA、Vb、VC)正弦波形。 因此,我不想为空间矢量生成提供 α β,而是使用正弦 PWM。因此我将使用这些 va, vb, vc 作为 PWM 模块的参考。我将使用斜坡作为 PWM 频率的参考。

但是,我们没有得到生成 SPWM 所需的确切逻辑。 请建议一些方法 和参考示例以完成该程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考 SVPWM_DQ 和 SVPWM_MF、首先了解电机控制的 PWM 生成。 当前 controlSUITE 和 MotorWare 中没有用于电机控制的参考代码。 让我尝试从太阳能或数字电源基准中找到一个参考代码供您参考、并快速提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我将介绍这些示例。 请告诉我。