Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
请在下面澄清问题。
FLASH_API/include/Types.h
/*!
\brief 这用于指示正在使用哪个闪存组。
*
typedef 枚举
{
Fapi_FlashBank0、
Fapi_FlashBank1、
Fapi_FlashBank2、
Fapi_FlashBank3、
Fapi_FlashBank4、
Fapi_FlashBank5、
Fapi_FlashBank6、
Fapi_FlashBank7
}attribute_packed Fapi_FlashBankType;
这是否意味着闪存 D 被分成组、它是否刚性?
(可能是名称与 TRM 冲突、f28379d 有两个组、每个 CPU 每个组为256k)
是否不了解以下类型? CPU 256K 具有扇区 A、B C D E 等
/*!
\brief 这用于指示正在使用哪个闪存扇区。
*
typedef 枚举
{
Fapi_FlashSector0、
Fapi_FlashSector1、
Fapi_FlashSector2、
Fapi_FlashSector3、
Fapi_FlashSector4、
Fapi_FlashSector5、
Fapi_FlashSector6、
Fapi_FlashSector7、
Fapi_FlashSector8、
Fapi_FlashSector9、
Fapi_FlashSector10、
Fapi_FlashSector11、
Fapi_FlashSector12、
Fapi_FlashSector13、
Fapi_FlashSector14、
Fapi_FlashSector15、
Fapi_FlashSector16、
Fapi_FlashSector17、
Fapi_FlashSector18、
Fapi_FlashSector19、
Fapi_FlashSector20、
Fapi_FlashSector21、
Fapi_FlashSector22、
Fapi_FlashSector23、
Fapi_FlashSector24、
Fapi_FlashSector25、
Fapi_FlashSector26、
Fapi_FlashSector27、
Fapi_FlashSector28、
Fapi_FlashSector29、
Fapi_FlashSector30、
Fapi_FlashSector31、
Fapi_FlashSector32、
Fapi_FlashSector33、
Fapi_FlashSector34、
Fapi_FlashSector35、
Fapi_FlashSector36、
Fapi_FlashSector37、
Fapi_FlashSector38、
Fapi_FlashSector39、
Fapi_FlashSector40、
Fapi_FlashSector41、
Fapi_FlashSector42、
Fapi_FlashSector43、
Fapi_FlashSector44、
Fapi_FlashSector45、
Fapi_FlashSector46、
Fapi_FlashSector47、
Fapi_FlashSector48、
Fapi_FlashSector49、
Fapi_FlashSector50、
Fapi_FlashSector51、
Fapi_FlashSector52、
Fapi_FlashSector53、
Fapi_FlashSector54、
Fapi_FlashSector55、
Fapi_FlashSector56、
Fapi_FlashSector57、
Fapi_FlashSector58、
Fapi_FlashSector59、
Fapi_FlashSector60、
Fapi_FlashSector61、
Fapi_FlashSector62、
Fapi_FlashSector63.
}attribute_packed Fapi_FlashSectorType;
根据示例工程(flash_programming_cpu1_flash.cmd)、链接到闪存 D 的所有 flash_API (ramfunc)是否有任何特定原因?
用户可以将 FLASH_API 链接到任何扇区(A、B、C、D 等)、对吧?
谢谢